结果:找到"国产主控 ,国产主控芯片,cpu,mcu,物联网芯片",相关内容1000条
  • 北京君正应用案例:联想新款YogaBook9i亮相CES
  • 国际消费电子展(CES),被誉为年度消费电子行业“风向标”。在今年CES2023上,联想旗下多款创新产品正式亮相,带来最前沿的趋势与技术体验。特别是新款YogaBook9i的发布,采用了双面13英寸OLED屏的设计,可以一起用作大型平板电脑,也可以与可连接的蓝牙键盘配对,用作双屏笔记本电脑。YogaBook9i能够帮助用户同时查看多个文件或应用,提供多任务处理和更好的生产力。触摸屏设置在360度铰链上,并通过音箱连接,音箱内置Bowers&Wilkins扬声器,支持DolbyAtmos空间音频。这款笔记本的下屏可以模拟键盘和触控板使用。除此之外,搭配无线键盘和支架,这款笔记本即可变成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,开发板,MCUCPU,君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-15 18:06:00
  • 关于北京君正:外研通新款中英文双模扫读笔应用案例
  • 北京外国语大学外研社外研通新品上市啦!外研通VT-S20✔️一支小可爱=点读笔+扫描笔5000多本点读书随心点,扫描点查都专业!✔️轻轻点一点=学英语+学中文练口语看翻译,学汉字和国学!✔️高科技加持=AI百科+学情分析+离线使用满足孩子更多学习和陪伴需求!雷龙发展提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案编辑文章来源:外研通服务平台关于北京君正北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正持续投入于多媒体编解码、影像信号处理、AI引擎、AI算法等核心领域并...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正,集成电路,案例,MCU, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-24 16:04:00
  • 北京君正:高端的CPU+NPU异构处理器
  •   北京君正亮相2021ELEXCON深圳国际电子展,国内知名的云FAE在线技术服务平台创易栈受邀参观了北京君正所在的3K30号展厅,并全程进行了线上直播。在展厅内,北京君正对公司芯片、解决方案与应用产品进行了详细解说。  北京君正作为集成电路设计企业,自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术。去年,北京君正在完成收购北京矽成(ISSI)后,形成了“CPU+存储”的双龙头格局;如今伴随着矽成在模拟芯片方面进展显著,公司已形成“CPU+存储+模拟”的多路产品布局,协同效应显著。  创易栈专注于为电子工程师提供在线技术服务...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 MCU CPU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-30 15:23:00
  • 搭载北京君正X2000主控芯片的成功案例
  •   汉王e典笔S20Plus搭载北京君正研发的X2000多核异构跨界处理器。君正X2000多核异构跨界处理器主要面向于智能音频、图像识别、智能家电、智能家居、智能办公等五大领域。CPU采取三核结构,搭载双XBurst®2,主频1.2GHz,跨界第三核XBurst®0(240MHz),面向安全管理和实时控制领域。搭载的H.264编码器分辨率达1080P@30fps。同时,X2000还内置LPDDR3(128MB),具备可实时同步的双摄Mipi接口+双ISP以及丰富的外设接口功能。  汉王在京东618上推出了e典笔S20系列新品:汉王e典笔S20Plus。自2006年的汉王e摘客开始,汉王已深耕...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,cpu,mcu, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-21 17:38:00
  • 主控芯片成功案例:搭载北京君正X1000芯片,收款计算合二为一
  • 商米推出的码利奥Mini收银机在扫码通的基础之上,将计算器功能与扫码功能结为一体,简化了收款流程,为商户经营带来全新体验。  具体硬件方面,商米码利奥Mini搭载了北京君正X1000芯片,该芯片具有性能强、功耗低的特点,主频可以达到1GHz,支持1秒极速启动,内置LPDDR(X1000:32MB,X1000E:64MB),内置语音唤醒引擎和音频CODEC,全速运行时功耗为180mW,待机功耗方面仅为0.2mW,动态功耗也仅为0.09Mw/MHz。深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,更好的解决方案都在雷龙发展。  相较于此前的扫码通,商米码利奥Mini共有六大功能亮点与升级。  首先是拥有...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: cpu mcu 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-07 17:33:00
  • 君正X2000/X1500主控CPU芯片应用场景案例推荐
  •   近期推出了多款搭载君正X2000、x1500芯片的应用案例,如二维码门禁、手持式有害气体检测仪、智能门锁、支付条码二维码等方案。  1,基于君正X2000二维码门禁方案。雷龙发展为你解答,提供原厂技术支持.  随着门禁行业的逐渐成熟发展,作为智能门禁的新秀--二维码门禁以低成本、智能化、高效率的管理模式越来越受到人们的关注。特别是在智慧城市建设的呼吁下,很多写字楼、智慧社区、办公楼、酒店和公寓等场景都离不开它的存在!    深圳市雷龙发展代理案商特别推出的基于君正X2000系列的二维码云门禁方案,支持二维码识别,支持触摸按键,支持NFC的输入方式。二维码识别选用的广角摄像头,能近距离识别...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 君正 开发板 MCU 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-19 18:05:00
  • 国产MS5196T/MS5197T低噪声、低功耗、16/24位∑-ΔADC
  • 资料下载:MS5196T5197T.pdfMS5196T/MS5197T是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的16bit/24bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到123Hz。MS5196T/MS5197T电源电压范围为2.7V到5.25V,典型功耗为320uA。MS5196T/MS5197T采用了TSSOP16封装。主要特点RMS噪声:65nV功耗:典型值为320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-11 10:27:00
  • 论FM8PE53DE的替代国产芯片
  • 针对飞凌FM8PE53这个型号,国产品牌中微爱芯耗时三年成功研制出AiP8P002A,完美替代了飞凌FM8PE53。为国内家电厂商大大降低了采购成本。我司作为中微爱芯一级代理商,有着大量的现货及价格优势,欢迎家电厂商咨询,免费送样,电话18929577724(微信同号)
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:国芯思辰 发帖时间:2021-10-14 15:24:00
  • 国产芯片的历史性机遇(上)
  • 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
  • 国产芯片的历史性机遇(上)
  • 半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,是电子产品的核心。根据ICInsights,半导体按产品划分,分为集成电路(IC)、分立器件(二极管、晶闸管、功率晶体管等)、光电器件(光传感器、图像传感器、激光发射器等)和传感器(压力传感器、温度传感器、磁场传感器等)/集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类:模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路,包含通用模拟电路(接口、能源管理、信号转换等)和特殊应用模拟电路;萨科微SLKOR在1688商城的产品SL3401数字集成电路是对离散的数字信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-05 15:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: